This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571EVM 在10M~1344MHz 下工作

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1457417/lmx2571-lmx2571evm-work-at-10m-1344mhz

器件型号:LMX2571

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我可以帮您确认一下此 EVM 能否在 10M~1344MHz 下工作而不改变任何设计吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    但是、由于输出耦合电容器为100pF、因此无需更改硬件、当输出频率较低时、您可能会获得较小的输出电平。