This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:无中断切换详细信息

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1458621/lmk05318b-details-on-hitless-switching

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

我们正在跟踪一个 FPGA 问题、并且遇到了有关时钟合成器的问题。  当文档显示它进行了"无中断切换"时、这意味着当检测到主要(或辅助)参考时、输出将开始使用该参考、并且输出时钟将进行无缝切换、对吧?  就像外部观测器完全不可见一样、除了 PPM 和漂移将开始匹配新的基准、对吧?

检测这种情况的唯一方法是是否其中一个 LOR 信号触发正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    是的、在完成切换时、输出将不受干扰、并且接收器不会遇到显著的"相位中断"。 这是由 DPLL 逐渐稳定地从 XO 输入的相位转换到基准输入的相位来完成的。

    您说的"检测 减少 "? Is 减少 是否参考切换事件(保持参考、引用参考)? REFSWITCH_INTR 寄存器 R20位3可以识别何时发生参考切换或保持。

    此致、

    Jennifer