This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E08:关于时钟输入

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1458521/lmk61e08-regarding-clock-inputs

器件型号:LMK61E08
主题中讨论的其他器件:ADS5409

工具与软件:

您好!

我们将 在设计中使用此 LMK61E08-SIAR 器件。

如果需要将此振荡器配置为 LVPECL 输出和 LVDS 输出 如果输出连接到 ADC (ADS5409)、终端电阻器和电容器将扮演什么角色。

如何对振荡器进行编程。

我们是否需要将 SCL、SDA 线连接到 FPGA。

谢谢。此致、

Bhuvaneshwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.) 您可以选择接收器的交流耦合。 LVDS 输出结构在差分对的每侧(P 和 N)之间集成了125 Ω 终端。 因此无需额外的终端。 LVPECL 需要为 P 和 N 通道使用150 Ω 接地端接。

    2.) 您可以使用 Ticspro 工具(可以从 TI.com 下载)时钟和计时产品门户。 数据表中从第22页开始的第8.5节介绍了编程部分。

    3.这些是用于通信和编程的 I2C 引脚、它可以连接到 FPGA I2C 总线进行编程。