This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:LMK05028

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1457643/lmk05028-lmk05028

器件型号:LMK05028

工具与软件:

在电路上安装了"LMK05028"和下面提到的振荡器(XO、TCXO)。 REF_IN1由5MHz (LVCMOS)供电。  我们需要将125MHz (Out0)与 REF_IN1同步。

使用不同的阈值和 LBW 值进行了多项测试、然后我们将(5MHz) Out7环回 REF_IN1、但 DPLL1/2未锁定。  

测试条件:

 

TICS 文件:

LMK05028_SyncE.TCS

 

XO 振荡器: 48MHz ±50ppm     (ECS-3225MV-480-BN)  

TCXO 振荡器:  19.2MHz ±1ppm   (525L19210IT)

 

使用"LMK05028_SyncE.TCS"对电路板进行编程、XO،TCXO 和 REF_IN1不会出现故障。

读取寄存器 0x0D = 0x00         (XO 和 TCXO 已验证)

读取寄存器 0x2E6 = 0x20       (REF_IN1已验证)

 

REF_IN1监控器屏蔽寄存器如下所示:

写入寄存器 0xBE = 0x2F

 

尽管 APLL 被锁定、但 DPLL1/2频率和相位未被锁定。

读取寄存器 0x0D = 0x00         (APLL 1/2锁定)

读取寄存器 0x0E = 0xC0         (DPLL 1未锁定)

读取寄存器 0x0F = 0xC0         (DPLL 2未锁定)

My Schematic:e2e.ti.com/.../LMK05028_5F00_SyncE.TCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    本周、我将开始进行您的配置工作、并在实验室中进行测试。

    此致、
    Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    我已开始检查您的配置、DPLL2没有基准输入。

    由于您的125MHz 输出来自 PLL2而不是 PLL1、因此没有参考您的输出信号。

    下图是图像、红色圆圈表示您可以更改以解决问题的控件。 您可以将 DPLL2 Mode 更改为"2 LOOP:REF、APLL"、或将 CH0上的"CH Mux/Disable"更改为 PLL1。

    附件也是 TCS 文件、其中将"CH MUX/Disable"(通道多路复用器/禁用)更改为 PLL1。

    .   e2e.ti.com/.../LMK05028_5F00_with-new-reference-source.TCS

    如果您仍有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Kyle Yamabe