This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:当处于自动格式检测模式时、每种视频格式发生变化的寄存器

Guru**** 2815195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1454956/lmh1983-registers-that-change-for-each-video-format-when-in-auto-format-detection-mode

器件型号:LMH1983

工具与软件:

大家好!

如果您有一个文档汇总了在自动格式检测模式下随每种视频格式变化而变化的寄存器表数据、这可行吗?

有可能吗?

图2是否显示了寄存器随自动 格式检测模式变化?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队正在休假。 请预计最早在1月2日之前回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    进展如何?

    另外、在地址0x05的软复位后、写入另一个寄存器将失败。

    软复位后是否有任何等待时间?

    数据表中没有具体说明。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙介山、

    格式代码位于以下部分。

    我认为软复位没有延迟时间要求。 要验证这一点、您可以在软复位后写入 POWERDOWN = 1。 如果电流发生变化、则意味着软复位后不存在编程问题。