This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:如何使用 LMH1983

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1456151/lmh1983-how-to-use-lmh1983

器件型号:LMH1983

工具与软件:

可能与之相关的人员

我有一些问题。 请回答我的问题。

我的应用:
我正在向 LMH1983输入 H 和 V、并希望它在同步锁相模式下输出27MHz 时钟。
在 NTSC 中、H 为1716个波纹。
在 PAL 中、H 为1728样本。

问题1:
我的应用仅输入 H 和 V、而不是 F 到 LMH1983。
因此、我不使用自动检测模式、即我将寄存器0x05设置为0x0B。
对于 NTSC、我将寄存器0x20设置为0x00。
对于 PAL、我将寄存器0x20设置为0x01。
这种用法是否正确?

问题2:
在我的应用中、我不使用 LMH1983的 fout 输出。
在这种情况下、我认为寄存器0x11中的对齐控制无关紧要。
因此、我认为默认值是可以的。 这种理解是否正确?
特别要确认的是、对于 TOF1_TOFER Align_Mode、是否可以将其设置为11 =从不对齐?

问题3:
我想了解更多有关寄存器0x2D LockStepSize 的信息。
我认为需要根据用户的应用适当设置此寄存器。
但我不知道如何决定值。
是否有手册可帮助我确定设置值?

问题4:
我想了解更多有关寄存器0x2D LockStepSize 的信息。 将其设置为0x08或0x09有什么不同?

问题5:
我想详细了解寄存器0x1C 的锁定阈值丢失。
我认为需要根据用户的应用适当设置此寄存器。
但我不知道如何确定值。 是否有用于确定设置值的手册?

问题6:
我想详细了解寄存器0x1C 的锁定阈值丢失。 当我将其设置为0x10或0x08时、它有什么不同?

此致、