This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:适用于 TI CC13x2/26xx/CC2340的 LMK6CE04800DDLFR

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1460288/lmk6c-lmk6ce04800ddlfr-for-ti-cc13x2-26xx-cc2340

器件型号:LMK6C

工具与软件:

大家好、团队成员:  

TI CC13x2/26xx/CC2340需要48MHx XTAL。  

请帮助检查 LMK6CE04800DDLFR 是否可用于 CC13x2/26xx/CC2340 作为48MHx XTAL。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!  
    LMK6C 是晶体振荡器(XO)而不是 XTAL -这意味着 XTAL 驱动器振荡器电路已内置在器件中。
    您能否共享基准时钟要求?  
    它是否必须是 XTAL 输入?  
    我在网上找到这个,但更确切地确认,并确保.  

    我会向 CC13x2团队核实并询问输入级-我们可以使用 XO 还是严格要求它是 XTAL?  

    如果答案是我们需要使用 XTAL、那么遗憾的是 LMK6C 不是选项。  

    我要求您与其他团队核实的原因是此陈述。  

    该器件的某些系列似乎允许 XO clk 输入而不是 XTAL。  

    此致、  

    Vicente