This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:无校准自动斜坡的最大压摆率是多少?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2595EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1454038/lmx2595-what-is-the-maximum-slew-rate-of-a-calibration-free-automatic-ramp

器件型号:LMX2595

工具与软件:

我将尝试使用 LMX2595EVM 在5微秒内生成10.2GHz 至10.25GHz 之间的自动斜坡信号。  不过、当我为此波形配置斜坡参数时、无法生成所需的斜坡信号。  但是、如果我将斜坡时间从5us 更改为20us、就能够生成所需的信号。  LMX2595的最大斜坡压摆率是多少?  看起来50 MHz 大于5us (10 MHz /μ s)会超过此限值、而50 MHz 大于20us (2.5 MHz /μ s)时正常工作。

如果我增加环路滤波器的带宽、是否可以10MHz 使用 LMX2595实现5us (LMX2595/μ s)以上的50 MHz 斜坡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们有关此器件的专家今天离开办公室。 我已将该主题分配给他们、请期待明天回复。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您的参考时钟和 FPD 频率是多少? 您的环路带宽是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 LMX2595评估板执行此操作。  我的参考时钟是100 MHz、我的 FPD 频率也是100 MHz。  环路带宽是 LMX2595EVM 的默认带宽。  

    这里是我使用的 PLL 和斜坡设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队正在休假。 请预计最早在1月2日之前回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我觉得这可能是环路带宽/响应问题。

    当斜坡持续时间都为5µs 时、我无法成功进行斜升和斜降。

    不过、如果我在保持斜坡下降时间到5µs 的同时、设置斜坡上升时间= 10µs、我可以使其稳定上升。

    从图中我们可以看出、即使斜升时间为10µs、迹线也不是一条直线。 与斜降迹线相比、它大致是一条直线、持续时间仅为5µs。 该行为表明、合成器的响应时间不足以在5µs 下斜升。  

    我相信、如果我们增加环路带宽、我们可能能够缩短斜升响应时间。 您可能还需要在环路滤波器中使用 C0G/NP0或薄膜电容器、以获得更快的充电/放电时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    我们还编写了这篇应用手册、讨论了环路带宽的压摆率限制

    www.planetanalogue.com/.../