This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:LMK5B12205电源

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1459794/lmk5b12204-lmk5b12205-supply

器件型号:LMK5B12204

工具与软件:

您好、TI 团队!

对于器件 LMK5B12204、计划的输出格式为:
OUT0:LVDS (差分)
OUT1:1、8V LVCMOS (单端)
OUT2:1、8V LVCMOS (单端)
OUT3:1、8V LVCMOS (单端)

请回答以下两个问题、重点介绍上述应用:
1) 1) 1、8V 电源是否足以为所有 VDDO_0/1/2/3供电?
2) 2)是否允许以3、3V 为所有 VDDO_0/1/2/3供电?

谢谢!
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    1. 对于上述格式列表、所有 VDDO 电源都可以配置为1.8V。
    2. 对于上述格式列表、所有 VDDO 电源也可配置为3.3V;但是、LVCMOS 输出(根据下面数据表图像的注释2)将不会恰好为1.8V (会更高一点、由于 LDO 压降电压、大约为2V)。 如果需要1.8V LVCMOS 输出、建议将1.8V 路由至所有电源或仅为 VDDO_1、VDDO_2和 VDDO_3。

    此致、

    Jennifer