This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:电源开关仿真器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1459512/ne555-power-switch-emnulator

器件型号:NE555
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G123

工具与软件:

我想使用逻辑电路充当 PC 上的电源按钮。

给主板施加直流电源后、无法访问 PC、并且无法通过按钮打开系统电源。

我使用随附的文件绑定。

但是、555计时器会保持开启状态、因为引脚2 (Trigger)保持低电平、并且计时器在5秒左右后不会过期。

5VDC 电源的电源正常应该触发555时间、并且引脚3输出反转、并发送低电平信号5秒钟来为主板加电。

我需要更好的解决方案。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramin:

    我建议使用 SN74LVC1G123、因为它可以直接从 PG 上升沿触发、并且 PG 可以保持高电平。 输出脉冲将为高电平、与555相同。  

    对于电源开关输出、集电极开路/漏极开路是否更合适? 对于最终的脉冲从高电平到低电平反转、一些逻辑器件具有开漏、或者您可以使用2N7002 NMOS 进行反转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我需要大约3秒(3000000000 ns)、您建议的 R 和 C 值是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramin、

    时间= R * C (根据此表)。 这很容易记住。  即30k 和100uF 或300k 和10uF  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    此致