This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110-Q1:TPL5110-Q1

Guru**** 2551210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110-Q1, TPL5110, SN74AUP2G14, TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1457572/tpl5110-q1-tpl5110-q1

器件型号:TPL5110-Q1
主题中讨论的其他器件: TPL5110SN74AUP2G14TPL5111

工具与软件:

尊敬的 Ron:

新年快乐! 设计原始电路的工程师一直在努力使电路与 TPL5110-Q1配合使用。 他已使开关正常工作、但此芯片输出的信号为低电平、而不是555中的高电平。 这意味着数据表希望使用该器件切换电池的正极、而不是负极。 我们正在处理负侧、因此需要对输出信号进行反相才能使其正常工作。 有一个您可以建议的简单解决方案吗?

这是为了澄清我的问题。  

TPL5110芯片在有源时输出低电平、而不是像555那样输出高电平。 问题是、我们不能仅使用 FET 来开启和关闭电池的负极。 芯片的输出需要反相、以便为我们提供所需的高电平。 作为有源器件的逆变器芯片也使用来自电池的电流。 TPL5110芯片的电流是45nA、这个值非常出色、但是我能找到的最低功耗的逆变器电流是500uA。 我的目标是3V CR2032电池的使用寿命必须超过一年。 另一个问题是、我们引入的任何芯片的高度都不能超过1.2mm。

我发现了一个低功耗逆变器施密特触发 SN74AUP2G14。 不知道这是否可行、或者还有什么更好的东西。

或. 如果我们打开和关闭电池的正极侧、该问题会自行解决。 我们不能这样做有什么原因吗?

谢谢!

解决了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    如果您接受非 Q 级器件、TPL5111是 TPL5110的反相输出版本。  

    SN74AUP 系列产品是我们拥有的电流消耗最低的逆变器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我们可以开启和关闭电池正极侧吗?

    另外、 TPL 5111 不是 汽车级、是指非 q 级吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    Q 级表示符合 ACE-Q100标准。

    就像数据表中的应用图表一样、如果您的设计可以更改以切换电池的正极侧、则不需要额外的元件、并且您可以继续使用汽车级型号计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel、我把您的答案告知了我的工程师。 我没有选择解决,因为我正在等待他的答复。  

    再次感谢、  

    解决了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    1.仅仅验证 TPL5110和 TPL5111的 SOT23封装尺寸是否可用。

    2.在说明中似乎存在差异、其中 TPL5110描述的是集成的模数转换器驱动器、而 TPL5111没有提到模数转换器。  

    TPL5110、TPL5111、TPL5110和 TPL5111之间的主要区别在于这两款器件都是设计用于控制电源线的低功耗计时器、但是  TPL5110直接控制电源引脚、TPL5111控制使能引脚 和、可使 TPL5110更适合需要断开电源线的情况;TPL5111适用于具有专用使能引脚的情况。

    TPL5110和 TPL5111驱动信号的主要问题- Adafruit industries forums.adafruit.com/viewtopic.php

    除了输出反相之外、它们是否都相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    除了输出极性外、它们完全相同。