This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:有关 VDD 引脚的问题

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1459633/lmk00105-questions-about-vdd-pin

器件型号:LMK00105

工具与软件:

嗨、团队、

我是 FAE Jayden、我的客户对 VDD 引脚(引脚23和引脚8):有一些疑问

  • 这两个引脚(引脚23和引脚8)是否在内部连接在一起?  
  • 由于客户会使用4.75k 上拉电阻将引脚23连接到3.3V、、因此引脚23上存在0.15V 压降;引脚8直接连接到3.3V;对于 ZTE 的设计来说是否可以、因为这两个引脚之间存在电压差?

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    引脚8为内核电路供电、而引脚23为输入缓冲器供电。 如果引脚23上的压降仅为0.15V、那么您无需担心-它将完全达到 VIH 的规格-该规格要求输入为1.6V 或更高。 电压差是可以接受的。  

    谢谢!

    Michael