This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:为 VCC 使用不同的电压电平

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1460136/lmh1981-using-different-voltage-level-for-vcc

器件型号:LMH1981

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

该芯片是否可以采用双电压操作? 引脚 Vcc-1、Vcc-2和 Vcc-3的电压是否需要相同? 我想使用5V 的 Vcc-1和 Vcc-2、然后使用3.3V 的输出 Vcc-3。

更具体地说、我将使用这种输入为5V、输出为 CMOS 的芯片。
我正在尝试查看引脚3和6的 Vcc 能否以5V 的电压运行、而引脚11的 Vcc 能否以3.3V 的电压运行?
也就是说、使用的目的是同时实现同步分离和电平转换。
它是可配置的吗?
此致、
TICSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我找不到任何能够做到这一点的信息、并且数据表建议将所有 Vcc 引脚连接在一起、因此我假设我们无法分离 Vcc。