This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:RSTN 引脚在手动触发模式下继续处于低电平

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1458606/tpl5010-rstn-pin-continue-low-while-in-manual-trigger-mode

器件型号:TPL5010

工具与软件:

您好!  

我在我们的项目中使用 TPL5010 IC。 我面临一个问题。  

这与固件闪存有关。 我将唤醒脉冲时间固定为500ms、但在对微控制器中的固件进行刷写时、IC 正在复位。 我读取到、如果我们将控制器置于手动触发模式、则 TPL 不会发送复位脉冲。  

对于手动触发、我将通过 VDD 使 DELAY/M_RST 引脚保持高电平。 具有低阻抗时、RSTN 引脚将保持在低电平。 当我释放高电平时、RSTN 引脚再次开始使用复位信号切换。  

如何使 RSTN 引脚保持在高电平直到固件闪存?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukul:

    我认为在固件闪存期间必须断开定时器的电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    手动触发器的用例是什么、它将如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukul:

    将 重置 MCU。