This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:使用 TPL51111时保持微控制器处于不受保护的状态

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1452950/tpl5111-keeping-a-microcontroller-powered-indefenitely-with-the-tpl51111

器件型号:TPL5111

工具与软件:

采用一次性模式的 TPL5111似乎允许在长达2个小时的时间内保持 uC 通电、但我看不出如何扩展它。

如果 TPL5111的 m_DRV 引脚连接到用户控制的按钮、当用户按下该按钮唤醒器件时、我的理解是、如果 DRVn 已经为高电平、随后的 m_DRV 信号被忽略、这意味着器件将在设定的时间间隔内断电。

如果在初始 m_DRV 有效时、它从不会失效、但不确定当 m_DRV 连接到按钮时、这是否可行。

您可以为此推荐任何创造性的解决方案?

我们的用例是、在单次触发模式下、正常的 TPL 功能正常运行、但在我们扩展要执行的任务的情况下、需要防止 TPL 关闭 uC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    在一次性模式下、Vcc 上电后、DRVn 将切换一次低电平-高电平-低电平。 之后、DRVn 保持低电平、直到 DELAY/M_DRV 引脚上出现脉冲。 如您所说、如果我们没有将 DELAY/M_DRV 取消置位、DRVn 将保持为高电平。  

    为了延长时间间隔、我们可以使用触发器。 触发器将时间间隔增加2倍。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel、感谢您的回复!

    我想我明白您的看法-我们面临的挑战是微控制器启动可能多于1、因此是一种低成本解决方案、可将用户按钮按压(~100ms)延长至用户按钮按压速度的10倍以上、并避免因用户按钮单击速度而发生的变化。 我看到像 SN74LVC 这样的选项可以扩展脉冲、尽管数据表中的数字全部以 ms 为单位、但不清楚这是否会在~1s 内正常工作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队正在美国度假-请预计在1/2/26之前得到回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    如果您只想延长按钮按压时间、可能可以在单稳模式下使用555计时器。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm555.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这可能是我们要做的-假设这会使器件无限期地保持活动状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。