This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:最大允许功率

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1461302/tlc555-maximum-allowable-power

器件型号:TLC555

工具与软件:

IC 计时器 TLC555QD 的最大允许功率是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donna:

    如果是平均电压、则根据 5.1绝对最大额定值表、绝对最大值为18V。   否则、根据同一表格、功耗较高且内部温度不得超过150°C。

    使该温度与应用的热性能和应用温度相关的功率。  有关典型热性能、请参阅表5.4热性能信息。  脚注1中有一个链接、可在该表中获取更多信息。