This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:技术咨询

Guru**** 2925660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1461290/lmx2594evm-technical-inquiries

器件型号:LMX2594EVM

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我希望确保该组件与我的项目兼容。
在我的项目中、我要使用一个超快清扫器、覆盖两个通道:2.4GHz 和5.8GHz。
我需要确保元件提供数据表中所述的10 MHz 至15GHz 的输出频率。
另外、我想了解跳频的全部功能。

1.该组件能够实现的最快频率变化是多少?

2.需要知道输出信号的可能带宽是多少。 在数据表中、规定环路带宽为285khz。 这是否意味着最大带宽?

3.在我的项目中,我想对2.4GHz 的通道(即80 MHz )进行扫描。 我需要在100微秒内遍历整个通道。 问题是组件阶跃变化(跳频)是否足够快来满足我的要求。

此致、

TICSC