This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:延迟

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1448125/cdclvp111-sp-delay

器件型号:CDCLVP111-SP

工具与软件:

尊敬的 TI 团队

在 CDCLVP111-SP 上、 通过 CDCLVP111-SP 的延迟变化如何随温度变化? 多少 ps/°C?

请帮帮您。

谢谢

Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    我将在下周对此进行探讨。

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:  
    很抱歉延迟- 请参阅以下附件。  

    最大输入到输出(传播)延迟为355ps、该值超过 PVT。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    感谢您发送编修。 我们仅关注温度的影响(不关注电压或此封装中的其他参数)。 可以吗?

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    我在度假、很抱歉耽误你的时间。

    我不记得看到过这样的情况-我 必须让验证团队看看我们是否有任何数据。

     此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:  

    我已经完成计算、发现 CDCLVP111-SP 的最大 tpd 漂移为0.767ps/°C、平均漂移为0.123ps/°C

    谢谢!

    Michael