This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:上电后 MUXout 引脚的默认电压是多少?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1461119/lmx2615-sp-what-is-the-default-voltage-of-the-muxout-pin-after-power-up

器件型号:LMX2615-SP

工具与软件:

 它在 SPI 接口上是否有任何机会在没有任何活动的情况下进行切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    上电后、MUXout 引脚在器件中默认为锁定检测输出。 由于此时尚未配置合成器、因此 MUXout 为0V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel。  

     它在 SPI 接口上是否有任何机会在没有任何活动的情况下进行切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    我不这么认为,至少我从来没有见过这种情况发生。