This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:CPout 上无输出

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1461486/lmx2491-no-output-on-cpout

器件型号:LMX2491

工具与软件:

嗨、团队:

客户使用 LMX2491作为 FMCW 调制、其寄存器配置低于。 扫描频率范围为 1.5Ghz 至1.515625GHz。 问题是 CPout=0V、TRIG1为高电平。 这是偶然出现的问题。 您可以帮助检查配置并查看此处是否有任何问题吗? 谢谢!

非常重要 电流
92. 0x74
91. 0x00
90 0x00
89 0x00
88 0x00
87 0x00
86 0x00
99 0x40
98 0x17
97 0x70
96. 0x3F
95. 0xFF
94. 0XEE
93. 0XF0
106. 0x80
105. 0x19
104. 0X78
103. 0x00
102. 0x00
101. 0x00
100 0x00
113 0x23
112 0X30
111. 0XC0
110 0x00
109. 0x00
108. 0x08
107. 0X34
120 0x64
119 0x00
118 0x01
117 0x00
116 0x00
115 0x00
114 0x00
24. 0xFF
23. 0xFF
22. 0xFF
21. 0x80
20. 0x00
19. 0x00
18. 0x2C
17. 0x00
16. 0X25
84. 0x20
83. 0x05
82. 0x02
81. 0XD8
80 0x33
79 0x33
78 0x00
77 0x7f
76. 0XCC
75 0XCC
74. 0XDA
73. 0x80
72. 0x00
71. 0x00
70 0x24
69 0x00
68 0x02
67 0XD8
66 0x00
65 0x00
64 0x00
63. 0x00
62. 0x80
61. 0x00
60. 0x00
59. 0x02
58. 0x01
39. 0X3A
38. 0XFA
37. 0x17
36. 0X5A
35. 0x41
34. 0X84
33. 0x20
32. 0x00
31. 0X2A
30. 0x06
29. 0x00
28. 0x14
27. 0x08
26. 0x00
25. 0x01
2. 0x02

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    什么是化石和 FPD?

    最好能以 TICS Pro 格式提供配置、如下所示。

    建议阅读 EVM 用户指南、了解如何设置频率斜坡配置。

    www.ti.com/.../snau160

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    Fosc 和 FPD 为40MHz。 VCO 输出为1.5Ghz 至1.515625GHz。 客户使用自己的电路板、很抱歉我没有 TICS Pro 格式。

    我们现在还可以进行其他测试吗? 由于这是偶尔出现的问题、因此我们现在就保留这个问题。

    谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    我在 TICS Pro 中加载了他们的配置、配置中有一些错误。

    以下寄存器的二进制补码、该值为33位长、因此值= 2^33 - Extended_Fractional_Numerator (数据表中的公式1)。

    建议将 RAMP_LIMIT_HIGH 设置为更高的频率、例如5000MHz。

    根据其配置、以下是其斜坡 波形

    建议将配置更改为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    您可以将建议的配置导出以供客户参考吗? 非常感谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你。

    e2e.ti.com/.../LMX2491.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    客户将检查其配置。

    在 LMX2491 EVM UG 中、图9 指出" VCO 输出限制范围必须大于斜坡范围"。 这里有点儿混乱。 根据您的评论、我的理解是斜坡范围需要大于 VCO 输出范围。 哪项正确?

    谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    以下是斜坡限值。

    它应该大于斜坡范围。 在本例中、斜坡范围是1500MHz 至1562.5MHz。