This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1205:CLKIN_DLY

Guru**** 2553670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1462738/lmx1205-clkin_dly

器件型号:LMX1205

工具与软件:

你(们)好

从器件方框图中可以看出、如果我使用 CLKin_DLY、可以在 sysref 窗口中对其进行测量。 (与可以实现但不测量的 sysref 延迟不同)

BR、

巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    这是正确的理解。 器件的窗口化功能会跟踪 CLKIN 信号的位置、并提供针对 SYSREF_DLY 进行编程的建议最佳值。 SYSREF 窗口化可评估引脚上的 SYSREF 信号、因此 SYSREF_DLY 不会捕获 SYSREF 信号的移动。

    谢谢!

    Michael