This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216EVM:25MHz 参考时钟参数

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1463128/lmk5b33216evm-25-mhz-reference-clock-parameters

器件型号:LMK5B33216EVM
主题中讨论的其他器件:LMK5B33216

工具与软件:

你好。

可能我遗漏了这个数据、但我在用户指南中的25MHz 频率以外的任何位置都看不到这些参数。

波形类型和建议的振幅是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Bret、

    LMK5B33216的默认设置是对 IN0输入进行单端设置、对 IN1输入进行差分设置。 为了使 LMK5B33216检测到输入有效、数据表提供了基准输入要求。

    IN0和 IN1内部终端可以通过寄存器配置进行修改。 有关寄存器配置、请参阅 TICS Pro GUI。

    如果您还有问题、请告诉我。

    此致、

    Jennifer