This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:用于更改 DPLL 设置的 MATLAB 相关错误

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1462789/lmk5c33216-matlab-related-error-to-change-dpll-settings

器件型号:LMK5C33216
主题中讨论的其他器件:LMK5B33216

工具与软件:

当我尝试运行以下运行脚本命令来更改 DPLL 设置时、会收到以下 MATLAB Runtime R2015b 错误信息。

不过我已经添加了系统变量的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yatindra:

    1. 您能否确认安装的是确切的 Matlab 版本? MATLAB 运行时 R2015b
    2. 请导航至另一个配置文件、如 LMK5B33216。 从"Default Configuration"加载配置、然后点击 Run Script 按钮。 是否仍然出现错误?

    此致、

    Jennifer