This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL824:TI 是否有任何可替代 AD9837的器件?

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208, CDCEL824, DAC5688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1462794/cdcel824-does-ti-have-any-device-which-can-replace-ad9837

器件型号:CDCEL824
主题中讨论的其他器件:CDCM6208、、 DAC5688

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在寻找能够使用哪个器件代替 AD9837?

任何具有类似规格的器件都可以。
你有什么设备吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya

    我看到  AD9837 能够产生正弦波、三角波和方波。 客户需要全部三个波形还是仅需要方波?

    如果只是方波、则 CDCE (L) 913或 CDCEL824可根据具体应用/要求满足其需求。  请注意、CDCM6208是唯一具有 SPI 的时钟发生器、该产品系列的其余部分仅具有用于器件通信的 I2C。

    如果需要全部三种波形类型、建议联系 DAC 团队。 (您可以使用 DAC5688作为起点。)

    此致!

    CRIS