This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:OUTB_PD 规范

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1463613/lmx2820-outb_pd-specification

器件型号:LMX2820

工具与软件:

您好!

LMX2820的数据表中有一个静音功能(使用外部引脚)的动态范围和速度规格、即 Pmute、tMute、tUnmute。

与 MUTE 功能类似、我对 A 和 B 输出之间的切换感兴趣、即 A 或 B 输出被静音、而另一个输出被启用。 我只会在执行即时校准时在 A 输出和 B 输出之间切换、因此这种切换不必比 VCO 校准更快。 我将使用 DBLBUF_OUTBUF_EN 来确保在校准时刻发生开关。

问题:

  • 更改 OUTA_PD/OUTB_PD 的状态时(即导通和关断稳定时间)的启用/禁用速度有多快(给定某种稳定误差的定义)?
  • 对于已断电的输出、泄漏输出功率级别是多少?

我基本上正在考虑是否可以使用该功能替换外部 SPDT 开关。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Christer、

    断电时间非常短、在纳秒级。  

    上电需要更长时间、大约为1.5µs。 您可以忽略下图中的直流电平变化、这是由交流耦合电容器(0.1µF)导致的。  

    使用电源设置= 7时断电。

    5.5GHz 时为-56dBc

    11GHz 时为-72dBc

    22GHz 时为-59dBc