This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005:询问有关用例的信息

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, CDCM7005, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1463271/cdcm7005-inquiry-about-use-case

器件型号:CDCM7005
主题中讨论的其他器件: LMK04828、LMK04832

工具与软件:

您好!

我的客户希望在以下条件下使用 CDCM7005。 有可能吗?

  - VCXO_IN = 122.88MHz / PRI_REF = 1 PPS (GPS/IEEE1588)/输出时钟= 30.72MHz

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:
    是、
    我们可以利用25和 N 分频器值3072的 R 分频器来实现应实现锁定的0.04MHz PFD。  
    请注意、根据 DS 中的注释、检测电路在这么低的频率下不可用。  

    请注意、LMK04828或 LMK04832等性能更好的较新抖动清除器也可以执行此功能。  

    CDCM7005是相位噪声成本较低的替代方案。 PLLatinumSim (如 LMK0482x 系列)也不支持 CDCM7005。  

    此致、  

    Vicente