This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:待检查的问题

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1463560/lmk00338-questions-to-check

器件型号:LMK00338

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户对 LMK00338有一些疑问

1.如果是针对带 HCSL 的 PCIe Gen5 CLK、是否必须使用 Rs 和50 Ω?

2.是否可以调整引脚 V_CCOA、V_CCOB、V_CCOC 上的电压电平?

3. 如果 HCSL 接收器的电压为1.8V ,是否需要任何电路更改? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:  
    1.是、HCSL 需要50 Ω 外部接地端接。  
    但是、如果这些在接收器内部、则不需要它们。  
    2.否 无法调整电压电平。  

    HCSL 的摆幅通常为~800mV (HCSL-SE VOD)。 这是我们的器件或任何 HCSL 时钟器件应提供的摆幅。  

    差分结果为1.6V。  

    3.3V 通常是 LVCMOS (单端时钟)信号。  

    就不会造成损坏。  

    此致  

    Vicente