This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:MUXOUT 引脚的详细信息。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2492, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1464694/lmx2595-details-of-muxout-pin

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2492LMX2572

工具与软件:

MUXOUT 引脚的输出可接收到什么? 如何使用 MUXOUT 引脚检查 FMCW 的斜坡状态? LMX2595中是否有任何配置用于检查斜坡状态、例如斜坡完成状态、斜坡方向、斜坡步长完成状态(对于 SFCW 等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    MUXOUT 用作锁定检测或寄存器读回输出、不用于斜坡。

    LMX2595不支持您提到的斜坡功能、但 LMX2492会支持该功能。  

    LMX2492是一款 PLL 专用器件、可与外部 VCO 配合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 但是、我仍然有以下问题-
    1.根据 LMX2595数据表、它能够为 FMCW 应用生成频率斜升和线性调频脉冲、那么如何将其用于 FMCW 应用?

    2.假设必须从17.2GHz 到17.5GHz (- 300MHz VCO)生成上升斜坡且扫描时间为8ms 和2ms 停留时间、使用 LMX2595是否可以实现?BW 校准需要多长时间?  

    3. VCO 是否需要在每个斜坡中进行校准? 该时间是否将适应 斜坡的扫描时间?

    4.带宽和扫描时间都必须准确、无论 LMX2595能否在两者中提供准确性、还是对其中一个进行折衷。

    5.在每个斜坡开始时、它是否提供相同的相位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    LMX2595支持线性频率斜升、但范围非常有限(<VCO 100MHz 频率变化)。 如果您需要300MHz 斜坡(VCO 频率变化为150MHz)、则在斜坡中间需要多次 VCO 校准。 扫描时间可以为8ms、但如果使用自动斜坡、FPD 将非常小、约为1xMHz。 如果您使用手动斜坡、则8ms 斜坡将不存在 FPD 限制。  

    RAMPx_LEN、RAMPx_INC 等 RAMP 相关寄存器是四舍五入 数、因此会有一些频率误差。 例如:

    我不知道在每次斜坡开始时相位是否相同、我们没有表征相位。 如果斜坡始终从17.2GHz 开始并且基准时钟是100MHz、则基准和输出之间的相位应该是确定性的。 只要输出频率是输入时钟的整数倍、它们之间的相位就是常数。  

    也许您可以阅读 LMX2572数据表、详细了解斜坡函数。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmx2572.pdf