This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS504-Q1:关于输出占空比

Guru**** 2587105 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCS504-Q1, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1457820/cdcs504-q1-about-output-duty-cycle

器件型号:CDCS504-Q1
主题中讨论的其他器件: CDCE913

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户在 x4模式下使用 CDCS504-Q1、输入频率= 4MHz、输出频率= 16MHz。

1) 1)无论输入占空比如何、此器件是否以50%的占空比输出它?

2) 2)如果是、您能否详细解释该原则?
例如、
-开关是对输入信号的上升沿还是下降沿进行采样?
-该器件如何从不同的占空比输入生成50%的占空比输出?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥山市

    占空比未经生产测试。 我们期望器件接收占空比为(大约) 50%的输入时钟。 如果占空比不接近50%、我们无法保证输出具有50%的占空比。

    在其他器件(CDCE9xx 系列)上、它是上升沿采样、输入占空比(变化超过20%至80%)不影响输出占空比。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem-San:

    感谢您的答复。

    您说:

    在其他器件(CDCE9xx 系列)上、它是上升沿采样、输入占空比(变化超过20%至80%)不影响输出占空比。

    很抱歉给您带来麻烦、但我想知道 CDCS504-Q1的规格、而不是其他器件(CDCE9xx 系列)的规格。

    -此产品是否在上升沿采样?

    -保证50%占空比输出的输入占空比范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥山市

    我预计这些器件之间的 LVCMOS 输入级行为将非常相似。 但是、如果输入占空比超过45%至55%、则我们无法保证占空比的行为。

    如果输入频率可能确实低于这个占空比范围(或更高)、我建议使用 CDCE913来确保正常运行。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem-San:

    感谢您的答复。

    您说:

    如果输入占空比超过45%至55%、我们无法保证占空比的性能。

    -数据表中没有说明这是一项保证规格吗?

    您说:

    在其他器件(CDCE9xx 系列)上、它是上升沿采样、输入占空比(变化超过20%至80%)不影响输出占空比。

    CDCE913的数据表 显示输入占空比为40%到60%。 哪项正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥山市

    当我们在数据表中提供规格时、它们通常涵盖一系列用例、这些用例根据产品定义、然后在一系列运行条件下进行验证。 "典型"条件是50%占空比、但这可以在更广泛的占空比范围内进行测试、以确保正常运行、具体取决于要为其创建器件的客户应用的需求。 对于 CDCE913、量产测试(占空比超过40%至60%)。 这并不一定意味着器件会在超出这些范围时立即发生故障、而是意味着我们无法保证在超出这些范围时运行(大多数情况下、超出这些范围不是"典型使用条件"、并且未经过测试)。

    其他规格虽然不常见、但通过测试的设计和仿真来保证-同样取决于客户当时的需求。 CDCS504输入压摆率就是此类规格之一、在设计中已检查、但并未经过实际生产测试(如数据表中所述)。

    您此处的实际输入占空比是多少? 我建议在 PLL 模式下使用 CDCE913、实现与时钟倍频器类似的功能-而且还为这款器件提供评估模块进行测试。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem-San:

    感谢您的答复。

    我的客户验证的实际输入占空比为30%。

    在客户系统环境下、16MHz 50%占空比输出来自4MHz 输入30%占空比、采用 x4模式。

    但是、由于数据表未说明输入占空比要求、因此我要确认这是否能保证一定的行为、从而进行了相应的提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥山市

    虽然我们无法保证器件行为、但我希望通过基准测试、特别是对于 CDCE913、也是如此。

    谢谢!

    Kadeem