This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2180SDEVAL:无输出问题

Guru**** 2966770 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH2180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1462696/lmh2180sdeval-no-output-issue

器件型号:LMH2180SDEVAL
主题中讨论的其他器件:LMH2180

工具与软件:

嗨、团队:

当前、我们要将 LMH2180用于50MHz 时钟缓冲器、但现在、当 EN 为高电平时我们不会看到输出。

请通过随附文件查找输入和输出波形。

-输入端的波形

-输出端的波形

我可以告诉您如何激活50MHz 输出了吗?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    您能够分享评估板的图片吗? 我可以看到缺少输出、但在看到电路板的配置情况之前、我很难诊断任何问题。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我通过电子邮件发送给您,请帮助检查!

    LMH2180的50MHz 应用是否可以?

    谢谢、此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭、因为 Michael 正在离线支持该主题。  

    此致、  

    Vicente