This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1108:LMKDB1108单端输入和降低的输出电压摆幅

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1464959/lmkdb1108-lmkdb1108-single-ended-input-and-reduced-output-voltage-swing

器件型号:LMKDB1108

工具与软件:

 由于 LMKDB1108具有极低的功耗、我想将其用作非 PCIe 应用中的时钟缓冲器。 我有 几个问题:1) LMKDB1108是否可以通过使用电阻分压器将振幅降低到2.0V 最大值以下的 LVCMOS 3.3V 源进行单端驱动? 负输入需要保持在多大的值? 时钟输入的共模电压范围是多少? 2)输出差分电压振幅对于我的接收器来说太高、我需要将振幅降低约1/3。 为此、优先选择输出端的哪种类型的电阻结构-每个桥臂上的电阻接地、额外的串联电阻、两个桥臂上的电阻或这些的某种组合?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    希望在一周结束时听到。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    LMKDB1108可由带电阻分压器的 LVCMOS 3.3V 电源驱动、以将振幅保持在2.0V (最大值)以下 负输入将需要保持在被驱动的信号的共模电压。 将相同的电阻分压器应用于3.3V 电源、然后应用另一个电阻分压器、使电压达到电源电压的一半(即、如果您对输入信号应用电阻分压、使信号现在是1.8V 信号、则应施加于负引脚的共模电压/电压应为1.8V/2 = 0.9V)。  

    为了将输出信号的振幅降低1/3、请在每个桥臂上使用另一个电阻分压器。 分压器应采用一个电阻器与另一个电阻器串联、其电阻是第一个电阻器的两倍(即100欧姆电阻器后跟200欧姆电阻器、200欧姆电阻器连接到 GND)。  

    谢谢!

    Michael