This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1102:LMKDB12xx 和 LMKDB11xx 默认 OE1#值、上拉还是下拉?

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1204, LMKDB1104, LMKDB1120, LMKDB1102, LMKDB1202, LMKDB1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1465076/lmkdb1102-lmkdb12xx-and-lmkdb11xx-default-oe1-value-pull-up-or-pull-down

器件型号:LMKDB1102
主题中讨论的其他器件: LMKDB1202、LMKDB1204 、LMKDB1104、 LMKDB1108、LMKDB1120

工具与软件:

您好!

我正在查看 LMKDB12xx 和 LMKDB11xx 系列(它们共享数据表)、我对 OE#引脚的默认行为感到困惑。

以下型号在其引脚功能表中提到了"内部拉动- 并集 电阻器"的信号操作:
- LMKDB1102.
- LMKDB1202.
- LMKDB1204.
1102引脚功能表的屏幕截图


以下型号在其引脚功能表中提到了"内部拉动- 缩小了 电阻器"的信号操作:
- LMKDB1104.
- LMKDB1108.
- LMKDB1120.
1104引脚功能表5-3的屏幕截图:

这是一个有点奇怪,但不怀疑自己。 当我看到 LMKDB1x02评估模块用户手册时、我感到很困惑、在第4页的表3-3中、将"低"显示为默认输入值。

那么、哪一个适用于 LMKDB1102和其他提到"内部上拉电阻器"的产品? 是需要一个数据表建议的外部下拉电阻器、还是评估模块建议的默认值为"低"? 数据表、评估模块用户手册中是否存在拼写错误、或者我是否遗漏了内容?

谢谢!
- Zoltan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、我看到我漏掉的东西了。

    在我看来、评估模块中的"Low (默认)"描述来自此处所示的接头跳线。

    我仍然希望能获取有关 LMKDB1102与 LMKDB1104引脚功能差异的答案、说明好像需要在 LMKDB1102上添加一个 PD 电阻器、但不需要在 LMKDB1104上添加一个电阻器才能启用所有输出?

    干杯!

    -Zoltan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoltan:  
    DS 正确。  
    PU/MAC PD 值之间存在一些差异。  

    由于 LMKDB120x 与 Renesas RC1920x 系列引脚相同、因此它具有内部 PU。  

    LMKDB1102具有内置 PU、如 Renesas RC1902。  

    此致、  

    Vicente