This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:节电

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1466611/lmk00334-power-save

器件型号:LMK00334

工具与软件:

您好!

当电路板上不使用 CLKOUTB 和 REFOUT 时、我是否可以将 VCCOB 和 VCCOC 悬空以节省功耗?

此致、

Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    不建议将 VCCOB 和 VCCOC 悬空以节省功耗。 当电路板上不使用 CLKOUTB 和 REFOUT 时、建议的省电方式是使每个相关输出保持悬空、或在可能的情况下禁用它们。 无法启用存储体 A 和禁用存储体 B、因此理想的操作方法是将存储体 B 的输出保持悬空并禁用 REFOUT。

    谢谢!

    Michael