This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:"TICS Pro 配置向导优化"

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1464977/lmk03328-tics-pro-configuration-wizard-optimizing

器件型号:LMK03328

工具与软件:

您好!

我正在 TICS Pro 中配置 LMK03328时钟发生器。 我在我的一些输出之间收到一个谐波串扰警告。 是否有办法将这些频率一起使用、从而不会产生串扰? 我们将输出设置为 LVDS。

谢谢!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    在如此多的不同频率下、完全消除串扰几乎是不可能的。 然而、重新排列输出[见下文]有助于缓解这种影响。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Cris、

    很有道理。 有了这种串扰、我会不会依赖于时钟输出的精度? 它们是否会出现低抖动? 该串扰有多糟糕? 您能否举例说明谐波串扰会出现什么情况?  

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    凭借这种串扰、我能否信赖时钟输出的准确度?

    是的、串扰不影响频率精度。

    它们是否将要实现低抖动? 该串扰有多糟糕? 您能否举例说明谐波串扰会出现什么情况?  [报价]

    我稍微重新排列了配置并附加了下面的结果。 总的来说、抖动性能范围是从125fs 到150fs。 这个性能将根据输出类型和基准输入上的噪声数量而变化。  

    例如、OUT5和6共享一个30MHz 杂散、可能是软件预测的15MHz 的谐波。 同样、OUT4和5在~22.5MHz 处共享一个杂散、这可能是软件预测的7.5MHz 的三次谐波。

    该软件的仿真并非100%准确、但它们提供了各种可能配置之间的良好相对比较、并指出了需要观察哪些频率来发现杂散和谐波。

    e2e.ti.com/.../LMK03328Crosstalk.zip

    此致!

    CRIS