This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:多个 LM04832在所有器件时钟和 SYSREF 输出上对齐

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1466149/lmk04832-multiple-lm04832-outputs-alignment-on-all-device-clock-and-sysref-outputs

器件型号:LMK04832

工具与软件:

#1

w 通过将所有 器件设置单环路0延迟模式并使用 CLKout8作为 FB CLK、将100MHz 设为 CLKin1。  

器件时钟输出对齐、无需切换 PLL SYNC 引脚或 SPI SYNC。  

但是、SYSREF 输出则不是。  

我已启用 PLL2R_SYNC_EN、将引脚切换为高电平、然后再切换为低电平(8.4.1.1)、SYSREF 仍未对齐。  

#2

通过将 PLL SYNC 引脚切换为8.4.1.1、LMK04832是否能够使所有器件时钟和 SYSREF 输出对齐?  

器件时钟和 SYSREF 之间是否存在频率限制?  

希望尽快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、new2day:  
    SYSREF 块与同步路径共享相同的路径。  



    为了生成 SYSREF 输出、您首先需要同步输出分频器、即执行同步事件。  

    DS 的第30页通过第8.3.3.1.1节中的示例详细介绍了如何设置 SYNC/SYSREF

    您能分享自己的方框图还是时钟树吗? 原理图和配置文件(.tcs)将会提供很大的帮助。

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、new2day:  
    我看到您已经创建了一个线程、Michael 正在支持您、因此我现在将关闭该线程。  

    (14) LMK04832:多个 LM04832 SYNC -时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

    此致、  

    Vicente