This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:我们是否能够使用48MHz VCXO 从 LMK04828生成125MHz 输出时钟

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1466137/lmk04828-can-we-generate-125mhz-output-clock-from-lmk04828-with-48mhz-vcxo

器件型号:LMK04828

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有一个定制电路板、其中包含一个时钟发生器 LMK04828。

对于 LMK04828、我们将馈送48MHz VCXO。 在这种配置下、我们可以从 LMK04828生成125MHz 的输出时钟吗?

如果我们无法使用此配置生成125MHz 输出时钟、那么执行该操作的另一种替代方法是什么?

请您为我们解答您的疑问吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:  
    关闭此主题、因为支持已脱机。  

    此致、  

    Vicente