This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:差分输出 LMX2594

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1467075/lmx2594-differential-output-lmx2594

器件型号:LMX2594

工具与软件:

您好!

我对差动输出有几个问题:

  1. 能否直接使用差动输出、而不将其转换为单端输出?
    用途 :为 DAC 提供采样时钟。
    采样频率 :12 GHz

DAC 需要一个差分采样频率输入。 我是否可以直接将 LMX2594差分输出连接到 DAC、而不是使用平衡-非平衡变压器?

  1. 如果可能、您能否共享电路配置?

  2. 使用差模时的输出功率级别是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan:

    LMX254.54的输出是差分输出、您可以在没有平衡-非平衡变压器的情况下将输出引脚交流耦合到 DAC。  

    输出功率可通过寄存器编程进行配置。 数据表中的所有功率测量值(以 dBm 为单位)均为单端、在其中一个输出引脚上进行测量、并将另一个引脚端接。