This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:18.5GHz 频率解锁

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1466291/lmx2820-18-5ghz-frequency-is-out-of-lock

器件型号:LMX2820

工具与软件:

尊敬的 Noel:
 我使用 LMX2820来生成18.5GHz 的频率,我观察到18.5GHz 在这段时间里正在解锁。

在组装的50个 IC 中、有23个 IC 出现了此问题、Plz 建议我们采用某种解决方案 、我在此附加寄存器值


 uint8_t R122[3]={0x7A、0x00、0x00};
uint8_t R121[3]={0x79、0x00、0x00};
uint8_t R120[3]={0x78、0x00、0x00};
uint8_t R119[3]={0x77、0x00、0x00};
uint8_t R118[3]={0x76、0x00、0x00};
uint8_t R117[3]={0x75、0x00、0x00};
uint8_t R116[3]={0x74、0x00、0x00};
uint8_t R115[3]={0x73、0x00、0x00};
uint8_t R114[3]={0x72、0x00、0x00};
uint8_t R113[3]={0x71、0x00、0x00};
uint8_t R112[3]={0x70、0xFF、0xFF};
uint8_t R111[3]={0x6f、0x00、0x00};
uint8_t R110[3]={0x6E、0x00、0x1F};
uint8_t R109[3]={0x6D、0x00、0x00};
uint8_t R108[3]={0x6C、0x00、0x00};
uint8_t R107[3]={0x6B、0x00、0x00};
uint8_t R106[3]={0x6A、0x00、0x00};
uint8_t R105[3]={0x69、0x00、0x0A};
uint8_t R104[3]={0x68、0x00、0x14};
uint8_t R103[3]={0x67、0x00、0x14};
uint8_t R102[3]={0x66、0x00、0x28};
uint8_t R101[3]={0x65、0x03、0xE8};
uint8_t R100[3]={0x64、0x05、0x33};
uint8_t R99[3]={0x63、0x19、0xB9};
uint8_t R98[3]={0x62、0x1C、0x80};
uint8_t R97[3]={0x61、0x00、0x00};
uint8_t R96[3]={0x60、0x17、0xF8};
uint8_t R95[3]={0x5F、0x00、0x00};
uint8_t R94[3]={0x5E、0x00、0x00};
uint8_t R93[3]={0x5D、0x10、0x00};
uint8_t R92[3]={0x5C、0x00、0x00};
uint8_t R91[3]={0x5B、0x00、0x00};
uint8_t R90[3]={0x5A、0x00、0x00};
uint8_t R89[3]={0x59、0x00、0x00};
uint8_t R88[3]={0x58、0x03、0xFF};
uint8_t R87[3]={0x57、0xFF、0x00};
uint8_t R86[3]={0x56、0x00、0x40};
uint8_t R85[3]={0x55、0x00、0x00};
uint8_t R84[3]={0x54、0x00、0x40};
uint8_t R83[3]={0x53、0x0F、0x00};
uint8_t R82[3]={0x52、0x00、0x00};
uint8_t R81[3]={0x51、0x00、0x00};
uint8_t R80[3]={0x50、0x01、0xC0};
uint8_t R79[3]={0x4F、0x01、0x1E};
uint8_t R78[3]={0x4E、0x00、0x02};
uint8_t R77[3]={0x4D、0x07、0x08};
uint8_t R76[3]={0x4C、0x00、0x00};
uint8_t R75[3]={0x4B、0x00、0x00};
uint8_t R74[3]={0x4A、0x00、0x00};
uint8_t R73[3]={0x49、0x00、0x00};
uint8_t R72[3]={0x48、0x00、0x00};
uint8_t R71[3]={0x47、0x00、0x00};
uint8_t R70[3]={0x46、0x00、0x0E};
uint8_t R69[3]={0x45、0x00、0x11};
uint8_t R68[3]={0x44、0x00、0x20};
uint8_t R67[3]={0x43、0x10、0x00};
uint8_t R66[3]={0x42、0x00、0x3F};
uint8_t R65[3]={0x41、0x00、0x00};
uint8_t R64[3]={0x40、0x40、0x80};
uint8_t R63[3]={0x3F、0xC3、0x50};
uint8_t R62[3]={0x3E、0x00、0x00};
uint8_t R61[3]={0x3D、0x03、0xE8};
uint8_t R60[3]={0x3C、0x01、0xF4};
uint8_t R59[3]={0x3B、0x13、0x88};
uint8_t R58[3]={0x3A、0x00、0x00};
uint8_t R57[3]={0x39、0x00、0x01};
uint8_t R56[3]={0x38、0x00、0x01};
uint8_t R55[3]={0x37、0x00、0x02};
uint8_t R54[3]={0x36、0x00、0x00};
uint8_t R53[3]={0x35、0x00、0x00};
uint8_t R52[3]={0x34、0x00、0x00};
uint8_t R51[3]={0x33、0x20、0x3F};
uint8_t R50[3]={0x32、0x00、0x80};
uint8_t R49[3]={0x31、0x00、0x00};
uint8_t R48[3]={0x30、0x41、0x80};
uint8_t R47[3]={0x2F、0x03、0x00};
uint8_t R46[3]={0x2E、0x03、0x00};
uint8_t R45[3]={0x2D、0x66、0x66};
uint8_t R44[3]={0x2C、0x66、0x66};
uint8_t R43[3]={0x2B、0x00、0x01};
uint8_t R42[3]={0x2A、0x00、0x00};
uint8_t R41[3]={0x29、0x00、0x00};
uint8_t R40[3]={0x28、0x00、0x00};
uint8_t R39[3]={0x27、0x00、0x04};
uint8_t R38[3]={0x26、0x00、0x00};
uint8_t R37[3]={0x25、0x03、0x00};
uint8_t R36[3]={0x24、0x00、0x2E};
uint8_t R35[3]={0x23、0x31、0x00};
uint8_t R34[3]={0x22、0x00、0x10};
uint8_t R33[3]={0x21、0x00、0x00};
uint8_t R32[3]={0x20、0x10、0x81};
uint8_t R31[3]={0x1F、0x04、0x01};
uint8_t R30[3]={0x1E、0xB1、0x8C};
uint8_t R29[3]={0x1D、0x31、0x8C};
uint8_t R28[3]={0x1C、0x06、0x39};
uint8_t R27[3]={0x1B、0x80、0x01};
uint8_t R26[3]={0x1A、0x0D、0xB0};
uint8_t R25[3]={0x19、0x06、0x24};
uint8_t R24[3]={0x18、0x0E、0x34};
uint8_t R23[3]={0x17、0x11、0x02};
uint8_t R22[3]={0x16、0xE2、0xBF};
uint8_t R21[3]={0x15、0x1C、0x64};
uint8_t R20[3]={0x14、0x27、0x2C};
uint8_t R19[3]={0x13、0x21、0x20};
uint8_t R18[3]={0x12、0x00、0x00};
uint8_t R17[3]={0x11、0x15、0xC0};
uint8_t R16[3]={0x10、0x17、0x1C};
uint8_t R15[3]={0x0F、0x20、0x01};
uint8_t R14[3]={0x0E、0x30、0x01};
uint8_t R13[3]={0x0D、0x00、0x38};
uint8_t R12[3]={0x0C、0x04、0x08};
uint8_t R11[3]={0x0B、0x06、0x12};
uint8_t R10[3]={0x0A、0x10、0x00};
uint8_t R9[3]={0x09、0x00、0x05};
uint8_t R8[3]={0x08、0xC8、0x02};
uint8_t R7[3]={0x07、0x00、0x00};
uint8_t R6[3]={0x06、0x0A、0x43};
uint8_t R5[3]={0x05、0x00、0x32};
uint8_t r4[3]={0x04、0x42、0x04};
uint8_t R3[3]={0x03、0x00、0x41};
uint8_t r2[3]={0x02、0x81、0xF4};
uint8_t r1[3]={0x01、0x57、0xA0};
uint8_t R0[3]={0x00、0x64、0x70};
                                     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    您的参考时钟频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100MHz 是参考频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    uint8_t R122[3]={0x7A、0x00、0x00};
    uint8_t R121[3]={0x79、0x00、0x00};
    uint8_t R120[3]={0x78、0x00、0x00};
    uint8_t R119[3]={0x77、0x00、0x00};
    uint8_t R118[3]={0x76、0x00、0x00};
    uint8_t R117[3]={0x75、0x00、0x00};
    uint8_t R116[3]={0x74、0x00、0x00};
    uint8_t R115[3]={0x73、0x00、0x00};
    uint8_t R114[3]={0x72、0x00、0x00};
    uint8_t R113[3]={0x71、0x00、0x00};
    uint8_t R112[3]={0x70、0xFF、0xFF};
    uint8_t R111[3]={0x6f、0x00、0x00};
    uint8_t R110[3]={0x6E、0x00、0x1F};
    uint8_t R109[3]={0x6D、0x00、0x00};
    uint8_t R108[3]={0x6C、0x00、0x00};
    uint8_t R107[3]={0x6B、0x00、0x00};
    uint8_t R106[3]={0x6A、0x00、0x00};
    uint8_t R105[3]={0x69、0x00、0x0A};
    uint8_t R104[3]={0x68、0x00、0x14};
    uint8_t R103[3]={0x67、0x00、0x14};
    uint8_t R102[3]={0x66、0x00、0x28};
    uint8_t R101[3]={0x65、0x03、0xE8};
    uint8_t R100[3]={0x64、0x05、0x33};
    uint8_t R99[3]={0x63、0x19、0xB9};
    uint8_t R98[3]={0x62、0x1C、0x80};
    uint8_t R97[3]={0x61、0x00、0x00};
    uint8_t R96[3]={0x60、0x17、0xF8};
    uint8_t R95[3]={0x5F、0x00、0x00};
    uint8_t R94[3]={0x5E、0x00、0x00};
    uint8_t R93[3]={0x5D、0x10、0x00};
    uint8_t R92[3]={0x5C、0x00、0x00};
    uint8_t R91[3]={0x5B、0x00、0x00};
    uint8_t R90[3]={0x5A、0x00、0x00};
    uint8_t R89[3]={0x59、0x00、0x00};
    uint8_t R88[3]={0x58、0x03、0xFF};
    uint8_t R87[3]={0x57、0xFF、0x00};
    uint8_t R86[3]={0x56、0x00、0x40};
    uint8_t R85[3]={0x55、0x00、0x00};
    uint8_t R84[3]={0x54、0x00、0x40};
    uint8_t R83[3]={0x53、0x0F、0x00};
    uint8_t R82[3]={0x52、0x00、0x00};
    uint8_t R81[3]={0x51、0x00、0x00};
    uint8_t R80[3]={0x50、0x01、0xC0};
    uint8_t R79[3]={0x4F、0x01、0x1E};
    uint8_t R78[3]={0x4E、0x00、0x02};
    uint8_t R77[3]={0x4D、0x07、0x08};
    uint8_t R76[3]={0x4C、0x00、0x00};
    uint8_t R75[3]={0x4B、0x00、0x00};
    uint8_t R74[3]={0x4A、0x00、0x00};
    uint8_t R73[3]={0x49、0x00、0x00};
    uint8_t R72[3]={0x48、0x00、0x00};
    uint8_t R71[3]={0x47、0x00、0x00};
    uint8_t R70[3]={0x46、0x00、0x0E};
    uint8_t R69[3]={0x45、0x00、0x11};
    uint8_t R68[3]={0x44、0x00、0x20};
    uint8_t R67[3]={0x43、0x10、0x00};
    uint8_t R66[3]={0x42、0x00、0x3F};
    uint8_t R65[3]={0x41、0x00、0x00};
    uint8_t R64[3]={0x40、0x40、0x80};
    uint8_t R63[3]={0x3F、0xC3、0x50};
    uint8_t R62[3]={0x3E、0x00、0x00};
    uint8_t R61[3]={0x3D、0x03、0xE8};
    uint8_t R60[3]={0x3C、0x01、0xF4};
    uint8_t R59[3]={0x3B、0x13、0x88};
    uint8_t R58[3]={0x3A、0x00、0x00};
    uint8_t R57[3]={0x39、0x00、0x01};
    uint8_t R56[3]={0x38、0x00、0x01};
    uint8_t R55[3]={0x37、0x00、0x02};
    uint8_t R54[3]={0x36、0x00、0x00};
    uint8_t R53[3]={0x35、0x00、0x00};
    uint8_t R52[3]={0x34、0x00、0x00};
    uint8_t R51[3]={0x33、0x20、0x3F};
    uint8_t R50[3]={0x32、0x00、0x80};
    uint8_t R49[3]={0x31、0x00、0x00};
    uint8_t R48[3]={0x30、0x41、0x80};
    uint8_t R47[3]={0x2F、0x03、0x00};
    uint8_t R46[3]={0x2E、0x03、0x00};
    uint8_t R45[3]={0x2D、0x00、0x00};
    uint8_t R44[3]={0x2C、0x40、0x00};
    uint8_t R43[3]={0x2B、0x00、0xFA};
    uint8_t R42[3]={0x2A、0x00、0x00};
    uint8_t R41[3]={0x29、0x00、0x00};
    uint8_t R40[3]={0x28、0x00、0x00};
    uint8_t R39[3]={0x27、0x03、0xE8};
    uint8_t R38[3]={0x26、0x00、0x00};
    uint8_t R37[3]={0x25、0x05、0x00};
    uint8_t R36[3]={0x24、0x00、0x2E};
    uint8_t R35[3]={0x23、0x31、0x00};
    uint8_t R34[3]={0x22、0x00、0x10};
    uint8_t R33[3]={0x21、0x00、0x00};
    uint8_t R32[3]={0x20、0x10、0x01};
    uint8_t R31[3]={0x1F、0x04、0x01};
    uint8_t R30[3]={0x1E、0xB1、0x8C};
    uint8_t R29[3]={0x1D、0x31、0x8C};
    uint8_t R28[3]={0x1C、0x06、0x39};
    uint8_t R27[3]={0x1B、0x80、0x01};
    uint8_t R26[3]={0x1A、0x0D、0xB0};
    uint8_t R25[3]={0x19、0x06、0x24};
    uint8_t R24[3]={0x18、0x0E、0x34};
    uint8_t R23[3]={0x17、0x11、0x02};
    uint8_t R22[3]={0x16、0xE2、0xBF};
    uint8_t R21[3]={0x15、0x1C、0x64};
    uint8_t R20[3]={0x14、0x27、0x2C};
    uint8_t R19[3]={0x13、0x21、0x20};
    uint8_t R18[3]={0x12、0x00、0x00};
    uint8_t R17[3]={0x11、0x15、0xC0};
    uint8_t R16[3]={0x10、0x17、0x1C};
    uint8_t R15[3]={0x0F、0x20、0x01};
    uint8_t R14[3]={0x0E、0x30、0x01};
    uint8_t R13[3]={0x0D、0x00、0x38};
    uint8_t R12[3]={0x0C、0x04、0x08};
    uint8_t R11[3]={0x0B、0x06、0x12};
    uint8_t R10[3]={0x0A、0x00、0x00};
    uint8_t R9[3]={0x09、0x00、0x05};
    uint8_t R8[3]={0x08、0xC8、0x02};
    uint8_t R7[3]={0x07、0x00、0x00};
    uint8_t R6[3]={0x06、0x0A、0x43};
    uint8_t R5[3]={0x05、0x00、0x32};
    uint8_t r4[3]={0x04、0x42、0x04};
    uint8_t R3[3]={0x03、0x00、0x41};
    uint8_t r2[3]={0x02、0x81、0xF4};
    uint8_t r1[3]={0x01、0x57、0xA0};
    uint8_t R0[3]={0x00、0x64、0x70};

    我已经更新了这些寄存器,我仍然得到信号从锁(噪声) plz 建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    您的配置很好、但是、如果 MUTE 引脚为低电平、您将使输出静音、因为 PINMUTE_POL 设置为低电平有效。 如果将 MUTE 引脚接地、将 PINMUTE_POL 设置为0、您应该会看到来自 RFOUTA 的信号输出。