This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:扫描功能

Guru**** 2996410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491, LMX2594, PLLATINUMSIM-SW, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1460987/lmx2594evm-sweeping-capabilities

器件型号:LMX2594EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594、 LMX2492、LMX2491

工具与软件:

我希望确保该组件与我的项目兼容。
在我的项目中、我要使用一个超快清扫器、覆盖两个通道:2.4GHz 和5.8GHz。
我需要确保元件提供数据表中所述的10 MHz 至15GHz 的输出频率。
另外、我想了解跳频的全部功能。 能够实现的最快频率变化量。 此外、我需要了解输出信号的可能带宽是多少。 数据表中指出环路带宽为285khz。 这是否意味着最大带宽?
例如、在我的项目中、我想对2.4GHz 通道(即80 MHz)进行扫描。 我需要在100微秒内遍历整个通道。 问题是组件阶跃变化(跳频)是否足够快来满足我的 要求。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel:

    您需要调频脉冲/扫描还是跳频?

    频率线性调频脉冲/扫描、频率将以固定的步长变化。

    跳频时、频率将随意更改。  

    LMX2594可支持频率线性调频脉冲/扫描。 有关详细信息、请参阅数据表第7.3.13节。 另请查看用户指南(www.ti.com/.../snau210) 以获取 示例图。

    跳频需要对器件进行连续编程才能更改 VCO 频率。 使用完全辅助模式进行编程可能返回最低频率开关时间(可能小于20µs)。 完全辅助的详细信息可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336

    可能的环路带宽取决于 FPD、Kvco、ICP、环路滤波器阶数和相位裕度。 您可以 根据配置使用 PLL Sim (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW)来模拟环路带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细响应。
    首先、我们想注意的是、您提供的某些链接无法访问(我们可以查看随附的 PDF 除外)。 具体来说、我们无法访问与扫描方法关联的链接或仿真工具的链接。

    为了阐明、我们要在我们的项目中实施的是频扫描(线性调频脉冲)、而不是跳频。 我们的目标是在2.4GHz 通道(80 MHz)和5.8GHz 通道(125 MHz)内应用扫描、并在100微秒内(两个通道)完成整个扫描。 我们想确认 LMX2594是否可以实现这一点、以及它是否是我们项目的理想元件。

    我们非常感谢您的帮助、并期待您的 澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel:

    再次复制此处的链接: https://www.ti.com/lit/pdf/snau210

    是的、LMX2594可以支持这些扫描、但不会是线性扫描。 这是因为 VCO 扫描范围是320MHz (2.4GHz)和250MHz (5.8GHz)、因此在扫描过程中需要多次 VCO 校准。  

    而不是获得如下所示的线性扫描:

    由于 VCO 校准、您实际上会得到以下结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的详细答复、Noel。

    我们仍需要澄清一下 VCO 扫描范围以及它们如何应用于我们的项目。 我们要执行的扫描包括:

    2.4GHz 至2.485GHz
    5.725 GHz 到5.850 GHz
    澄清一下、我们并不打算在2.4GHz 频段和5.8GHz 频段之间跳跃。 相反、扫描将在每个频带内单独应用。 正如您之前的消息中提到的、这两个范围都明显小于规定的2.4GHz VCO 扫描范围320 MHz 和5.8GHz 时250 MHz。

    我们希望了解以下内容:

    VCO 范围的确切边界是什么? 例如、如果2.4GHz 的 VCO 范围是320 MHz、这是否意味着它的范围是2.3GHz 到2.62GHz?

    如果我们正在执行的扫描(例如、2.4GHz 至2.485GHz)完全在 VCO 范围内、是否仍需要重新校准? 或者、我们是否可以预期进行无中断的全线性扫描?

    µs、我们从提供的图中注意到、即使扫描是线性的、该器件也会在200微秒内扫描10 MHz、转换为100kHz/μ s。 但是、在我们之前的询问中、我们询问了器件是否可以在100微秒内扫描80 MHz、结果确认了这一点(我们也可以在数据表中看到类似的图形、其中显示了在100微秒内扫描120 MHz)。

    您能否说明一下、这是否可以通过 LMX2594实现、以及在哪些条件下?

    最后、是否有与 LMX2594类似的另一个组件可以更好地满足我们对快速宽带频率扫描的要求?

    我们非常感谢您的持续支持和见解!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel:

    此器件的 VCO 为7.5GHz 至15GHz。

    如果想要2.4G 到2.485GHz 的频率、VCO 将是9.6GHz 到9.94GHz、因此扫描范围为340MHz。

    LMX2594可支持大约100MHz 线性扫描范围、否则需要 VCO 校准。  

    我在这里附上的图来自数据表、这些配置与您的数据表不同。

    使用 LMX2594、我们可以在100µs 下进行约100Mhz 的线性扫描。 但是、如数据表中所述、此100MHz 范围不是保证的范围、尤其是将温度和器件间的差异考虑在内时。  

    您需要> 300MHz 线性扫描范围,您需要离散解决方案。 即 PLL + VCO。  

    对于 PLL、我们有 LMX2491和 LMX2492。 我们没有分立式 VCO、因此您应该能够在市场上找到一些。