This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:使用外部有源环路滤波器时的 Vtune 电压

Guru**** 2769875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1466444/lmx2594-vtune-voltages-when-using-external-active-loop-filter

器件型号:LMX2594

工具与软件:

您好!

由于我的客户计划使用外部有源环路滤波器、因此需要向器件的 VTUNE 引脚施加多高的电压或允许施加多高的电压?
0至3.3V (对于所有 VCO 频带)?

此致