This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:有关 LMK03318和 LMK03318-EVM 的几个问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1467242/lmk03318-several-questions-on-lmk03318-and-lmk03318-evm

器件型号:LMK03318

工具与软件:

您好!

我有关于 LMK03318和评估板的一些问题:

  1. 对于 LVCMOS、时钟输出的 VDDO 是否需要为1.8V? 或者、即使 VDDO 是3.3V、输出也会自动开启1.8V 吗? 我计划一些输出是3.3V LVPECL、一些输出是 LVCMOS。
  2. 是否建议对不同的输出组采用单独的旁路? 我认为该 EVM 就是这样实现的。
  3. EVM 上有几个0欧姆电阻的实例。 LMK 是否需要它们、或者是否存在0欧姆用于禁用电路板上的某些器件(如果需要)?
  4. 如果我需要动态禁用某个输出、是否可以禁用该输出的 VDDO 电源? 我正在寻找一种方法、以避免重新编程以禁用输出。
  5. EVM 上的 GPIO0上用于输出同步功能的瞬时按钮是否?
  6. VDD 和 VDDO 的 LDO 上是否需要在 EVM 上实现铁氧体磁珠?

谢谢!

Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    1.无论 VDDO 如何、LVCMOS 输出都将为1.8V;但如果可能、建议相应的 VDDO 为1.8V。 如果需要3.3V LVCMOS 输出、则状态引脚可用于此情况。

    2. 可以使用铁氧体磁珠和大容量电容为具有相同 PLL/频率的多个输出组供电。 但我们建议每个 VDDO 引脚都应有自己的旁路电容。

    3.许多0欧姆电阻会用于提供更多的 EVM 定制功能。

    EVM 上的跳线可插入并用于此[JP9-14]  

    5.是的

    6.总的来说、是的、但看我对问题2的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cris。