This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:正弦波输入

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK01801, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1466034/lmk01801-sine-wave-input

器件型号:LMK01801
主题中讨论的其他器件:LMK05318、、 LMX2595

工具与软件:

您好!

  我们的基准时钟源是100MHz 处的正弦波 OCXO。 我们需要从中生成100MHz LVDS 和100MHz LVCMOS 和10MHz LVCMOS。

请告知合适的零件  

提前感谢您的帮助、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SM:
    我们提供了一个工具、您可以在其中输入输出时钟要求以及参考时钟、从而生成具有价格和面积的潜在器件列表。  

    它是时钟树架构(CTA) 时钟树架构

    我们自己这样做可以从多个角度来看待这个问题。  
    如果抖动问题不大、我们可以摆脱100MHz OCXO、利用 LMK3H0101等器件、该器件利用 BAW 技术和分数输出分频器(FOD)、通过内置的~2.5G 源(BAW)生成所需的输出频率  

    如果抖动最为重要、可以使用 DPLL 或抖动清除器、如 LMK05318。  

    在性能和成本方面、LMK01801也是一个不错的选择。 不过、它是一个具有大量输出的时钟缓冲器。 不确定区域是否有问题。  

    如果您能分享更多有关您的应用和系统要求的信息、我会更愿意提供建议。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

          感谢您的答复。  

    我们需要一个简单的除法器和分配器 (PLL 将具有 PFD 杂散)。  

    我们需要以下解决方案:

    1) 1)应支持两个输入(可切换输入)

    2) 2)支持的输入应为正弦波(100MHz)

    3) 3)我们需要5个10MHz 输出 LVCMOS、4个100MHz 输出 LVCMOS、1个100MHz LVDS

    100MHz LVDS 输出适用于 TI 合成器 LMX2595。

    请建议、再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SM:

    LMK01801可提供满足您需求的最佳解决方案。 请注意、它不提供可切换输入(它支持两个可同时运行的输入、为了生成您需要的全部10个输出、您将需要分离输入信号并将其馈入两个输入)、但它可以提供您需要的所有输出。

    谢谢!

    Michael