This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595相位调节和同步

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594PSEVM, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1464444/lmx2595-lmx2595-phase-adjust-and-sync

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMX2594PSEVM

工具与软件:

你好

最近、我测试了 LMX2595的相位同步和调整功能、并提出了一些我希望能够回答的问题:当我在 TICSpro 中仅选择 MASH_SEED_EN 时、相位调整符合数据表7.3.12中的说明。 但是、当我同时选择 MASE_SEED_EN 和 VCO_PHASE_SYNC 时、相位变化与7.3.12不对应。 您能帮助我分析问题所在吗? 我们使用的硬件是 LMX2594PSEVM、并已将2594替换为2595。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    启用 SYNC 模式后、相位调整有限制。

    我没有适用于8GHz 应用的强大配置、您可能需要进行一些试错练习。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    控制同步时是否需要同时设置 SYNC 位? 我的实际应用现在使用两个独立 SPI 来控制两个2595通道。 同步时、我首先将 ch1的 SYNC 设置为1、然后将另一种方法的 SYNC 设置为1。 两个通道的同步设置将有小延迟、这会影响我的同步吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您需要先确定同步的类别、而不是每个同步类别都需要同步模式(VCO_PHASE_SYNC = 1)。  

    检查数据表中的流程图以确定同步的类别。

    如果这是 Cat.3同步、则需要一个时间关键型同步脉冲来同步所有合成器。