This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216EVM:REF0不会针对所有三个 DPLL 进行锁定

Guru**** 2893150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1466161/lmk5b33216evm-ref0-not-locking-for-all-three-dplls

器件型号:LMK5B33216EVM

工具与软件:

您好!  

我可能在这里缺少明显的东西、但无论如何...

我要为所有三个 DPLL 使用 REF0。 状态页面显示 DPLL 3进入了频率和相锁、但 DPLL 2和3可能不会锁定、因为它们不会检测到 REF0、如下所示。 (假设它们在"Active Reference/Holdover"框中处于顺序状态)。 由于 DPLL3检测到25MHz 基准信号、因此我认为它不会有问题。 我想我为 DPLL 1和2选择和配置了与 DPLL 3相同的输入框、因此不明白为什么 REF0没有全部验证这三个输入框。 您能否告诉我需要选择哪些输入框并进行适当的配置? 或者我还可能遗漏了什么?

谢谢、Bret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Bret、

    您能否发送.tcs 文件? 我可以查看可能缺失的内容以及该配置的预期行为。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    文件已附加。  

    我需要 验证、在测试条件下、 每个 DPLL 都保持锁定状态、并且每个 DPLL 的一个输出通道都按预期发送信号。 没有什么复杂的。    为此、假设我需要电路板以独立 DPLL 运行模式运行?

    再次感谢您的帮助。

    支架

    e2e.ti.com/.../No_5F00_Lock.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Bret、

    我在开始页面中注意到、没有为 DPLL1和 DPLL2选择基准输入。 因此、这些 DPLL 未启用。

    我继续操作、为 DPLL1和 DPLL2选择了 REF0、如图所示。

    然后、按照这些逐步演示视频中所述的其余步骤获取新的配置文件:

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_LMK5B33216_5F00_XO_3D00_48MHz 25MHz

    请告诉我这是否可行、以及这些视频是否对您有所帮助。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    所有三个 DPLL 现在都将进入锁定状态。

    是的、这些视频非常有用。

    再次感谢您的帮助。

    支架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Bret、

    感谢您的反馈! 很高兴听到视频对您有所帮助。

    此致、

    Jennifer