This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4802Y:BQ4802Y:引脚功能放大器;电源序列了解

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4802Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1461015/bq4802y-bq4802y-pin-function-power-sequence-understanding

器件型号:BQ4802Y

工具与软件:

嗨、团队:

我的设计中使用的是 BQ4802Y。 我已经将 CEIN 与 VCC 连接。
数据表将该引脚描述为芯片使能输入。  

我要强调、如果是芯片使能端、则两种模式(由 VCC 和备用电池供电)下都应为逻辑高电平、但根据电源序列、当 VCC 不存在时、CEIN 引脚电压不会产生影响。

另外、在电源序列中、根据我的理解、在 VCC 达到其最大电平后、CSIN 会变为高电平。 但是、如果两个引脚都相互连接、会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    我觉得还好、图中显示在电池备份模式下不考虑 CEIN 状态。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉了解更多信息。

    您能向我解释一下 RST 引脚的功能吗。 我在数据表中读出了它、但在这种情况下 RTC 提供了复位。 该引脚是否也可以配置为输入? 如果是、则需要更改什么电阻位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    RST 用于指示该器件的电源模式、并在器件被拉至低电平时提供复位器件的方法。

    看看您的其他 E2E、您可以尝试将建议的5k 上拉电阻添加到 VCC 引脚上。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RST 线路上拉已预设、只是在共享原理图中不可见。
    我还尝试了移除上拉电阻器、但两种情况下的结果是相同的(使用上拉电阻器和不使用上拉电阻器)。

    同一 RST 与 MCU 连接并通过其提供 RST 控制。 当我阅读有关 RST 的数据表时、我想 RTC 已经复位了输出、而且 MCU 也配置成了 RST 输出。 会造成问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    这可能是一条线索。 您能否尝试从 MCU 上断开 RST 引脚、但将其上拉至 VCC、看看这是什么?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:
    我尝试了这个实验。 当我从其他接口断开 RST 线路、并以5V 的电压保持10K 上拉电阻时、我的器件无法开始。
    在启动期间、我的器件读取 RTC 时钟。 我不知道是什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:
    我还有一个问题。

    如果我在设计中没有 SRAM 的情况下将 RTC 与 MCU 相连、并将5V Vcc 和3V 电池电源连接到 RTC、那么我的 RTC 会在电池备用模式下工作。
    RTC 是否具有内部存储器、在没有 SRAM 的情况下可以节省时间值? 当他用 VCC 加电时、它将为 MCU 提供更新时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    我认为 RTC 应该能够在电池备份模式下继续增加内部存储器中的时间。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    在我们的设计中、我们将 CS 引脚设置为高电平(当存在 VCC 时为5V、在电池备用模式下工作时为3V)、并且仅在读取或写入数据时才会变为低电平。
    根据产品说明书"表1. 运行真值表"、在备用电池模式下、CS 引脚不会影响 RTC 的工作。 真应该。


    在电池备用模式下工作时(当 CS 引脚电压为3V 或0V 时)、我们在这两种情况下都能观察到时间保留困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    我认为这与您打开的另一个问题直接相关、因此我将在此处关闭该主题、然后继续讨论另一个主题、以便在同一位置进行讨论。

    此致、

    Max Verboncoeur