This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:有关 LMK03318的更多问题

Guru**** 2819965 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1468083/lmk03318-more-questions-regarding-lmk03318

器件型号:LMK03318

工具与软件:

您好!

我还有几个问题:LMK03318:

  • 当配置为 LVCMOS 时、如何使输出组的差分输出同相? 我需要设置什么寄存器位?
  • 如果我想使用 TCXO (削波正弦波)作为输入基准、哪个输入通道(初级或次级)更合适?
  • OUTPUT_0_1对和 OUTPUT_2_3对:是否可以将输出0 (或1)设置为1.8V LVCMOS、将输出1 (或0)设置为3.3V LVPECL、同时 VDDO_01设置为3.3V? 或者、根本不建议这样做吗? 这两个输出组之间只有1个共享输出分频器、因此它们并不是独立的。

谢谢。

Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    • 对于 LVCMOS 同相、设置 OUT_x_SEL = 3、 OUT_x_MODE1 = 3和 OUT_0_MODE2 = 2。
    • 若要将 TCXO 用作输入、可以使用 PRIREF 或 SECREF。 根据您的幅度、您需要将缓冲器设置为 LVCMOS 或差分(交流耦合)。
    • OUT0和 OUT1可以设置为不同的输出格式而不会出现问题。 唯一的规定是它们必须是相同的频率。

    如果尚未使用、建议安装 TICS Pro 并查看 LMK03318器件的配置文件。 这可能会很好地澄清某些行为。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kadeem。