This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:原理图和放大器;LMX2592芯片的软件相关一般疑问

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1467436/lmx2592-schematic-software-related-general-doubts-for-lmx2592-chip

器件型号:LMX2592

工具与软件:

 早上好

 1.我们想在单个模块里使用3个 LMX2592芯片 我是否可以将所有与 PLL 相关的 SCK 公共连接和 SDI 公共连接? 共享。 可以吗?   

2、MUX_OUT(SDO ),在原理图中,电平通过 LED 接地,仅提供测试点。 GPIO 线路是需要检查 PLL 锁定状态还是需要通过寄存器直接读回?

是什么

  用于生成输出的10MHz 频率的1.PLL1。

 2.将 PLL2 20MHz 提高至8GHz  

 3.PLL3 1.6GHz 至3.7GHz  

最重要的是所有的歌剧所要求的所有时间。 所以需要多少控制线才能正常运行。

此致

P Prasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pollai:

    我们可以共享 SDI 和 SCK、但 CSB 必须分离、并通过电阻器拉至高电平。  

    如何使用 SDO 取决于您的决定、如果您不使用 SDO、只需将其保持悬空即可。 大多数人将其用作锁定检测和寄存器读回。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

     我们要求 SDO 来检查 PLL 状态。 在这种情况下、我可以为所有 SDO 共用连接。 我在下面附上了原理图。

    在给定的共享 SDI 和 SCK 相位噪声时的数据表中、相位噪声可能会降级。

    TI 建议将 CLK、DATA 和 LE 引脚的电压降至更接近最小电压的值。 这提供了更好的抗噪性能•。如果在 VCO 锁定时切换 CLK 和数据线路、有时这些线路与其他器件共享时、相位噪声可能会在此编程期间降低。

     e2e.ti.com/.../2084.pll1-stage.pdf

    此致

    P Prasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pollal、

    无需引脚30处的电阻器、您可以使该引脚悬空或将其短接至 GND。

    默认情况下建议拉高 CSB 引脚、这样器件将不会被 SDI 和 SCK 引脚上的活动编程。

    只要我们编程 R1[3]=0 (默认值=1)、SDO 引脚也可以与其他器件共享。  

    是的、当 SPI 总线上有活动时、我们可能会在输出端看到杂散。 如果可能、请勿与其他器件共享 SPI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

     感谢您的适当解释。

    此致

    P Prasanth