This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:关于 LMH1983的锁定时间

Guru**** 2588685 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1463816/lmh1983-regarding-the-lock-time-of-lmh1983

器件型号:LMH1983

工具与软件:


可能与之相关的人员

我有关于 LMH1983的一些问题。

LMH1983具有指示锁定状态的 NO_LOCK 信号。
我想知道该 NO_LOCK 信号从1置为0的最大秒数。

问题1:在评估板配置中、如果格式为 NTSC、525i、那么后面将出现多少秒的 NO_LOCK 信号?

问题2:我认为带宽和锁定时间之间存在关系。 您能告诉我这种关系的公式吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doi-San:

    锁定丢失由寄存器 LockStepSize 和 Lock Threshold 的丢失确定。 假设 LockStepSize 已正确设置 、然后当达到"失锁阈值"中定义的 H-SYNC 周期数时、NO_LOCK 将变为高电平。  

    根据经验、PLL 锁定时间约等于4/环路带宽。 例如、如果环路带宽为10Hz、则锁定时间约为0.4s。 但是、当发生周期滑移时、实际锁定时间会更长。 当相位检测器频率远高于环路带宽时、可能会发生周期差异。 根据数据表中的表2、最低相位检测器频率为4.4955kHz、而最高相位检测器频率为67.5kHz、它们远大于环路带宽(典型值为10Hz)。