This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1108:提供了在 Altium 中不工作的 IBIS 模型

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1462456/lmk1c1108-provided-ibis-model-not-working-in-altium

器件型号:LMK1C1108

工具与软件:

您好、我只能将其放在"时钟和计时论坛"中、但此问题与 IBIS 模型(LMK1C1108数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)有关

为 LMK1C1108下载的.ibs 模型 I (SNAM243.ZIP)无法作为 IBIS 模型插入 Altium Designer 22。

错误:

在 Altium Designer 22上运行时、Altium 文档指出"该功能支持所有版本的 IBIS 模型规范(最低版本4.0以及含版本4.0)"- https://www.altium.com/documentation/altium-designer/ibis-model-editor?version=22

读取 lmk1c1108.ibs 文件时、IBIS 版本为1.0
我也无法使用 ibischk7程序来检查.ibs 文件是否正确、因为程序仅检查"IBIS 2.0至 IBIS 7.2"- https://ibis.org/ibischk7/

有任何建议或修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供的 lmk1c1108.ibs 文件中的 IBIS 版本不正确。 它指出它是1.0版、但由于它是在2020年创建的、因此可以肯定地说、该版本可能是4或更高版本(版本4于2002年批准、此.ibs 文件创建前18年)

    将版本更改为4.0并在 ibischk7程序中运行它会导致0错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie Hong:

    我们将研究这一点。

    此致、

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiejun:

    我很快就会给你。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiejun:

    您的评估是正确的-此文件的版本为4.0。 我执行了您提到的操作、并在 Visual IBIS 编辑器中将文件版本更改为4.0、然后可以将模型导入到 Altium 中。  

    谢谢!

    Michael