This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:写入寄存器不起作用

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, USB2ANY, LMK05318BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1467800/lmk05318bevm-writing-registers-doesn-t-work

器件型号:LMK05318BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK05318BUSB2ANY

工具与软件:

嗨、团队:

根据 LMK05318B 向导的说明、我的客户点击了"Write All Registers"。

然而,下面的错误按摩出现。 他应该检查什么?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    请确认以下步骤:

    1. 第1步:转到 USB 通信   
    2. 步骤2:转至界面   
    3. 第3步:选择 USB2ANY
    4. 步骤4:确保检测到 USB2ANY 器件(这是 LMK05318BEVM 的板载 MSP430)。 您应该会看到一个唯一的序列号出现。
    5. 步骤5:选择 USB2ANY 器件后、扫描 I2C 总线。
      1. 如果在此阶段收到"未找到器件"、请确保 EVM 已通电。 探测 VDD 和 VDDO 引脚。
    6. 步骤6:检测到 I2C 地址后、确认 LMK 器件和 USB2ANY/计算机之间的 I2C 通信。 继续点击 Write All Registers 或加载所需的.tcs 文件。

    请告知我、在上述任何步骤中是否存在问题。

    此致、

    Jennifer